This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:匹配的晶体振荡器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1397269/cc2340r5-q1-matching-crystal-oscillator

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

CC2340R5-Q1的匹配晶体振荡器有哪些要求? 比如精度、驱动等级、ESR、绝缘电阻等

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了确保晶体与器件匹配良好、我们应检查许多事项。 大多数情况下、我们应该遵循汽车应用要求。
    从数据表中可以看出、一些重要的特性如下:
    1.频率容差(温度、老化等)=在-40°C 至125°C 温度范围内(汽车用温度范围)、最大容差应在+_ 50ppm 左右或更小

    2.建议 Rn 为 ESR 的10倍左右(针对启动裕度)。

    ESR 通常为10欧姆至60欧姆。

    4.驱动水平通常/通常约为10uW。

    5.对于此元件、如果要使用内部电容器阵列、 建议负载电容约为7pF 至8pF、因为内部电容器阵列的负载电容限制在约3pF 至约10pF 之间。

    非常感谢!



    此致、

    羊绒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cashmere。 它真的很有帮助。

    您可以帮助推荐几个特定的48MHz 晶体品牌和型号吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我们的晶体选择指南。 第6节中列出了推荐晶体。
    https://www.ti.com/lit/an/swra495k/swra495k.pdf?ts = 1723116468104

    非常感谢!

    此致、

    羊绒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速支持