主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
工具与软件:
尊敬的专家:
我尝试使用射频 stuido、但在查找调试器时遇到了以下问题
RF Studio 找不到 xds110器件、但设备管理器已找到 xds110驱动程序。
使用 CCS 调试和 uniflash 时没有问题。 它们运行良好。
但 RF Studio 不会像下面那样摇摆。
请找到随附的 RF-stdio 屏幕图片。

以下是我的设备管理器屏幕。 看起来还不错。 但请检查版本。

请提前咨询 Thansk。
此致、
KSLIM
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
我尝试使用射频 stuido、但在查找调试器时遇到了以下问题
RF Studio 找不到 xds110器件、但设备管理器已找到 xds110驱动程序。
使用 CCS 调试和 uniflash 时没有问题。 它们运行良好。
但 RF Studio 不会像下面那样摇摆。
请找到随附的 RF-stdio 屏幕图片。

以下是我的设备管理器屏幕。 看起来还不错。 但请检查版本。

请提前咨询 Thansk。
此致、
KSLIM
尊敬的 KSLIM:
XDS110似乎没有问题、该问题可能与正在连接的 SimpleLink 器件有关。 您是否在使用 LP-XDS110ET + LP-EM-CC2340R5、 是否可以确认您使用的是版本 B CC2340R5器件(使用 Uniflash)并且您使用的是最新版本的 Smart RF Studio 8? 您是否有其他可以测试的 LaunchPad 或计算机?
此致、
Ryan
SmartRF-STUDIO-8 v1.1.0是最新版本: SmartRF-STUDIO-8
尝试重新安装以确定这是否会产生任何差异。 您提到 CCS 正在工作、 您使用了哪个版本的 SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK、以及 您是否能够成功地对此器件的固件进行编程?
此致、
Ryan
请显示 LP-XDS110ET + LP-EM-CC2340R5 连接的顶部图像和 SmartRF Studio 8 v1.1.0 GUI 的新屏幕截图。 您的 Windows 操作系统版本是什么? 不幸的是、我不能提供更多的帮助、因为这一问题从我的角度来看是不可仿效的
此致、
Ryan
尊敬的 Ryan:
我的 PC 信息如下所示。
处理器 : 英特尔酷睿
Ultra 7 155H 1.40 GHz
安装的 RAM: 32.0GB(31.6GB)
系统 : 64位 操作系统、x64
版本 :Windows 11家庭版
版本 : 23H2
操作系统版本 :22631.3880
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1020.0
我还没有给板拍照。 如果需要、我稍后会进行连接。
仅供参考、我在另一台笔记本电脑上安装了 RF-STUido、并且我验证了所有电路板都运行良好、并在星期五完成了射频参数调优工作。
我认为这与 RF-Studio 兼容性问题有关。
我在我的笔记本电脑上仍然有问题,但无论如何,我想关闭这个问题,如果你现在没有任何特殊的解决方案。
第页 S>我不知道这是否有助于您找到解决方案、3~4周前、uniflash 出现了类似问题、当时 uniflash 找不到我的电路板芯片(cc2340R5GRE)并通过 JTAG 进行连接。 2~3我忍受了几个星期左右。 我们当地的 FAE 也被检查了、但未能解决。 最后、在从 uniflash 设置重新同步后、我可以使用 uniflash 通过 JTAG 连接电路板。 在考虑这个问题和 uniflash 情况时、SW-tools 上似乎出现了错误。
谢谢
此致、
KSLIM