This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:[RF Studio]RF Studio 找不到 xds110器件、但设备管理器已找到 xds110驱动程序。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5, LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1397141/cc2340r5-rf-studio-rf-studio-can-not-find-xds110-device-but-device-manger-already-found-xds110-drivers

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的专家:

我尝试使用射频 stuido、但在查找调试器时遇到了以下问题

RF Studio 找不到 xds110器件、但设备管理器已找到 xds110驱动程序。

使用 CCS 调试和 uniflash 时没有问题。 它们运行良好。   

但 RF Studio 不会像下面那样摇摆。

请找到随附的 RF-stdio 屏幕图片。

以下是我的设备管理器屏幕。 看起来还不错。 但请检查版本。

请提前咨询 Thansk。

此致、

KSLIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KSLIM:

    XDS110似乎没有问题、该问题可能与正在连接的 SimpleLink 器件有关。  您是否在使用 LP-XDS110ET + LP-EM-CC2340R5、 是否可以确认您使用的是版本 B CC2340R5器件(使用 Uniflash)并且您使用的是最新版本的 Smart RF Studio 8?  您是否有其他可以测试的 LaunchPad 或计算机?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    这是我的电路板图片。 RF Studio 8版本是 v1.0.2。(我不确定 这是最新版本)

    实际上这里没有测试 PC。 我必须重新安装此软件吗?  

    此致、

    KSLIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF-STUDIO-8 v1.1.0是最新版本: SmartRF-STUDIO-8 

    尝试重新安装以确定这是否会产生任何差异。  您提到 CCS 正在工作、  您使用了哪个版本的 SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK、以及 您是否能够成功地对此器件的固件进行编程?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan

    我刚刚重新安装了 v1.1.0版本、但症状与之前相同。

    安装的 SDK 为"simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64"。

    正如我所说、CCS 和 uniflash 运行良好。 我可以很好地调试和刷写器件。

    希望这有助于您找出根本原因。

    谢谢

    此致、

    KSLIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示 LP-XDS110ET + LP-EM-CC2340R5  连接的顶部图像和 SmartRF Studio 8 v1.1.0 GUI 的新屏幕截图。  您的 Windows 操作系统版本是什么?  不幸的是、我不能提供更多的帮助、因为这一问题从我的角度来看是不可仿效的

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    我的 PC 信息如下所示。

    处理器  :     英特尔Registered酷睿TmUltra 7 155H  1.40 GHz

    安装的 RAM:   32.0GB(31.6GB)

    系统  :  64位 操作系统、x64

    版本 :Windows 11家庭版

    版本 :  23H2

    操作系统版本 :22631.3880

    Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1020.0

    我还没有给板拍照。 如果需要、我稍后会进行连接。

    仅供参考、我在另一台笔记本电脑上安装了 RF-STUido、并且我验证了所有电路板都运行良好、并在星期五完成了射频参数调优工作。

        我认为这与 RF-Studio 兼容性问题有关。  

     

    我在我的笔记本电脑上仍然有问题,但无论如何,我想关闭这个问题,如果你现在没有任何特殊的解决方案。

    第页 S>我不知道这是否有助于您找到解决方案、3~4周前、uniflash 出现了类似问题、当时 uniflash 找不到我的电路板芯片(cc2340R5GRE)并通过 JTAG 进行连接。 2~3我忍受了几个星期左右。 我们当地的 FAE 也被检查了、但未能解决。 最后、在从 uniflash 设置重新同步后、我可以使用 uniflash 通过 JTAG 连接电路板。 在考虑这个问题和 uniflash 情况时、SW-tools 上似乎出现了错误。

    谢谢

    此致、

    KSLIM