This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:是否可以通过 SysConfig 自定义广播包?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1397689/cc2340r2-is-it-possible-to-customize-the-advertising-packet-via-sysconfig

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

系统配置似乎会在广播和扫描响应数据包的特定位置放置某些信息、即设备名称、UUID 等。 我们希望将这些数据包设置为在客户应用中使用的数据。 但看起来我们必须使用 Sys Config 在构建中包含 ti_ble_config.c/h 文件、并手动修改这些文件。 这是建议的自定义广播和扫描响应数据的方法吗? 或者有没有方法可以使用 Sys Config 实现?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:  

    感谢您的咨询。  

    您可以通过 SysConfig 执行此操作-广播数据和响应数据 、也可以在禁用 BLE SysConfig 文件的生成并在其中修改后编译项目。  

    此致

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以配置广播字段的顺序? 示例如下:

    字段中

    广播标志

    16位 UUID

    完整的本地名称

     

    扫描响应数据:

    字段中

    服务数据

    制造商特定数据

    外观数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    很抱歉耽误你的时间。 我上星期离开了办公室。  

    您能解释一下 相关用例吗、您要实现什么目标?  

    此致、

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenio:

    从外设角度来看、广播报告和扫描响应是两种不同的结构、您可以通过 SysConfig 配置它们、也可以在 ti_ble_config.c 中看到它们的修改 正如 Ivan 所提到的、最好更好地了解您的用例、以便进一步帮助您。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我8月9日的帖子中、我展示了广播字段的顺序以及扫描响应数据。

    广播:Advertising Flags→16位 UUID→Local Name

    扫描响应:服务数据→制造商数据→外观数据

    是否可以按此特定顺序进行配置? 我无法在 SysConfig 中执行此操作。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:  

    遗憾的是、不、这些都是通过规范实现标准化的。  

    此致、

    Ivan