This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
系统配置似乎会在广播和扫描响应数据包的特定位置放置某些信息、即设备名称、UUID 等。 我们希望将这些数据包设置为在客户应用中使用的数据。 但看起来我们必须使用 Sys Config 在构建中包含 ti_ble_config.c/h 文件、并手动修改这些文件。 这是建议的自定义广播和扫描响应数据的方法吗? 或者有没有方法可以使用 Sys Config 实现?
谢谢!
是否可以配置广播字段的顺序? 示例如下:
字段中 |
广播标志 |
16位 UUID |
完整的本地名称 |
扫描响应数据:
字段中 |
服务数据 |
制造商特定数据 |
外观数据 |
尊敬的 Lenio:
很抱歉耽误你的时间。 我上星期离开了办公室。
您能解释一下 相关用例吗、您要实现什么目标?
此致、
Ivan
您好、Lenio:
从外设角度来看、广播报告和扫描响应是两种不同的结构、您可以通过 SysConfig 配置它们、也可以在 ti_ble_config.c 中看到它们的修改 正如 Ivan 所提到的、最好更好地了解您的用例、以便进一步帮助您。
BR、
David。
在我8月9日的帖子中、我展示了广播字段的顺序以及扫描响应数据。
广播:Advertising Flags→16位 UUID→Local Name
扫描响应:服务数据→制造商数据→外观数据
是否可以按此特定顺序进行配置? 我无法在 SysConfig 中执行此操作。
谢谢!
尊敬的 Lenio:
遗憾的是、不、这些都是通过规范实现标准化的。
此致、
Ivan