This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:为什么我的连接间隔与我的设置不一致?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1403463/cc2340r5-why-my-connection-interval-is-not-according-to-my-setting

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我已将连接间隔设置为其最大值、即4000ms、但在连接外围设备后、我在管道镜上看到的间隔是42.95ms。

SysConfig 中的连接间隔设置:

显示连接间隔为42.95ms 的 Joulescope:

我的设置或观察结果有什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishabh:  

    感谢您的咨询。  

    在中央设备的 SysConfig 上、您还可以在中央配置选项卡中设置连接间隔最小值/最大值、如下所示:

      

    此致、

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    但我正在使用 NRF Connect 移动应用程序作为我的中央设备。

    中央设备的连接间隔时间是否影响外围设备的连接间隔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishabh:

    中心设备应读取外设首选连接参数特性或从广播数据中检索参数。  

    您是否可以尝试在广播设备配置>扫描响应数据中设置外围设备连接间隔、然后执行以下操作:

    此致、

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我已在 SysConfig 中完成此设置。

    连接间隔时间仍然是 43.63 。 之后,看到它在 joulescope 快照。

    我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishabh:

    您能使用上的用户指南吗 连接参数 如果您还没有机会查看一下该图。

    此致

    Ivan