请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
我已将连接间隔设置为其最大值、即4000ms、但在连接外围设备后、我在管道镜上看到的间隔是42.95ms。
SysConfig 中的连接间隔设置:

显示连接间隔为42.95ms 的 Joulescope:

我的设置或观察结果有什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.