请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5-Q1 工具与软件:
您好、TI:
TI 是否能够在 CC2340和 CC2745平台上通过通信连接为 CCC3.0 (SPAKE2+、Phase2和 Phase3所有者配对)提供演示代码? 如果目前没有可用的 CCC3.0代码、是否有开发计划? 如果是、何时可以预期相关代码? 谢谢!
祝您愉快!
James
2024.08.29.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI:
TI 是否能够在 CC2340和 CC2745平台上通过通信连接为 CCC3.0 (SPAKE2+、Phase2和 Phase3所有者配对)提供演示代码? 如果目前没有可用的 CCC3.0代码、是否有开发计划? 如果是、何时可以预期相关代码? 谢谢!
祝您愉快!
James
2024.08.29.