This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:cc2340和 cc2745平台上 CCC3.0的蓝牙连接

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1406379/cc2340r5-q1-bluetooch-connection-of-ccc3-0-on-cc2340-and-cc2745-platforms

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

您好、TI:

TI 是否能够在 CC2340和 CC2745平台上通过通信连接为 CCC3.0 (SPAKE2+、Phase2和 Phase3所有者配对)提供演示代码? 如果目前没有可用的 CCC3.0代码、是否有开发计划? 如果是、何时可以预期相关代码? 谢谢!

祝您愉快!

James

2024.08.29.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、James!

    对于线路图问题、请联系您的 TI 现场团队、让他们直接与我们联系。 由此给您带来的不便、我深表歉意!

    此致!

    Nima Behmanesh