请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 工具与软件:
大家好、BLE 团队
我收到了[客户]关于韩国证书测试的消息。
他说
1. ICS 完成
2.但 GAP、GATT 和 LL 层存在依赖项检查错误。
3. ES-25636可应用于 GATT。
4.但它需要找到关于 GAP 和 LL。
5.当包含 QDID 时,发生 ILD(层间相关性)错误。
6.所以需要弃权来修复或更改 QDID 为 DN(设计号)或询问有关该层的整个测试报告。
7.客户需要 TI 支持来解决 ILD 问题。
8.在最坏的情况下,需要 GAP、LL 测试,即客户需要重新设置整个证书测试。
9. QDID 201833和196592被使用,并在 一致性检查后可以看到所附的屏幕截图。

大家好、[客户]团队
如果我漏掉了任何内容、您能补充一下吗?
谢谢。