This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:在韩国需要支持才能完成证书测试(TTA)。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1407789/cc2340r5-need-support-to-finish-certificate-test-tta-in-korea

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

大家好、BLE 团队

我收到了[客户]关于韩国证书测试的消息。

他说

1. ICS 完成

2.但 GAP、GATT 和 LL 层存在依赖项检查错误。

3. ES-25636可应用于 GATT。

4.但它需要找到关于 GAP 和 LL。

5.当包含 QDID 时,发生 ILD(层间相关性)错误。

6.所以需要弃权来修复或更改 QDID 为 DN(设计号)或询问有关该层的整个测试报告。

7.客户需要 TI 支持来解决 ILD 问题。

8.在最坏的情况下,需要 GAP、LL 测试,即客户需要重新设置整个证书测试。

9. QDID 201833和196592被使用,并在 一致性检查后可以看到所附的屏幕截图。

大家好、[客户]团队

如果我漏掉了任何内容、您能补充一下吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。

    此处报告的所有不一致之处似乎都是由 TCRL 更新引起的。 不需要进行间隙或 LL 测试。 蓝牙 SIG 建议我们使用 TCW (ES-25636)来放弃残疾人、并继续进行产品的资质认证流程-我看到您是为了处理 GATT 的不一致性而这样做的、我想您应该对 GAP 和 LL 也这样做。

    我希望这将有所帮助、

    此致、