请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 工具与软件:
您好!
我们目前正在开发一个同时以中央和外设角色运行的 BLE 应用。 在该设置中、我们每10秒广播一次、并以特定的间隔扫描附近的广播器8秒。 我们正在使用扩展广播、但我们无法在 Simple Link Connect 应用程序(支持扩展广播的移动设备)上看到来自 DK 的任何广告。
如附加的基准(Ref_1、Ref_2、Ref_3)中所示、我们已相应地配置了扩展广播设置。 我还附加了 CCS 工程文件供您参考。
详细信息:
- Code Composer Studio 版本:12.80.00012
- SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02
此致、
Jay。 

e2e.ti.com/.../WT_5F00_03.zip