This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:中央+外设应用中的 BLE 扩展广播存在问题

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1407667/cc2340r5-issue-with-ble-extended-advertising-in-central-peripheral-application

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

我们目前正在开发一个同时以中央和外设角色运行的 BLE 应用。 在该设置中、我们每10秒广播一次、并以特定的间隔扫描附近的广播器8秒。 我们正在使用扩展广播、但我们无法在 Simple Link Connect 应用程序(支持扩展广播的移动设备)上看到来自 DK 的任何广告。

如附加的基准(Ref_1、Ref_2、Ref_3)中所示、我们已相应地配置了扩展广播设置。 我还附加了 CCS 工程文件供您参考。

详细信息:

  • Code Composer Studio 版本:12.80.00012
  • SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02

此致、
Jay。

   e2e.ti.com/.../WT_5F00_03.zip