工具与软件:
在 swra640中、我们提供了一个表格来查找电容阵列增量值和测量的电容器偏置值:

在哪里可以找到 CC2340的类似表? Q1和 Q2值只能在 SmartRF Studio 8中为正值、与 CC26xx 不同。
此致、
沭阳县
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在 swra640中、我们提供了一个表格来查找电容阵列增量值和测量的电容器偏置值:

在哪里可以找到 CC2340的类似表? Q1和 Q2值只能在 SmartRF Studio 8中为正值、与 CC26xx 不同。
此致、
沭阳县
大家好、沭阳
客户没有找到合适的价值、这是非常令人惊讶的。 它们距离目标频率有多远? 他们在使用什么晶体? 目标负载电容是多少? 晶体布局是什么样的? 他们是否进行了原理图审阅? 您需要提出许多问题来帮助调试问题。
我没有来自量产器件的任何数据、但这里是从 Pre-RTM 器件测得的数据、范围约为2.5pF 至11pF、涵盖我们支持的48MHz 晶体负载电容范围、绝对值可能已发生变化、但我希望范围保持不变、如果他们已经尝试所有这些设置并失败、我仍然不知道这有何帮助:
| 代码 | 电容的区域 |
| 0 | 2.57E-12. |
| 1. | 2.66E-12. |
| 2. | 2.76E-12. |
| 3. | 2.85E-12. |
| 4. | 2.95E-12. |
| 5. | 3.04E-12. |
| 6. | 3.14E-12. |
| 7. | 3.23E-12. |
| 8. | 3.33E-12. |
| 9. | 3.42E-12. |
| 10. | 3.51E-12. |
| 11. | 3.61E-12. |
| 12. | 3.70E-12. |
| 13. | 3.79E-12. |
| 14. | 3.88E-12. |
| 15. | 3.97E-12. |
| 16. | 5.72E-12. |
| 17. | 5.60E-12. |
| 18. | 5.49E-12. |
| 19. | 5.37E-12. |
| 20. | 5.26E-12. |
| 21. | 5.15E-12. |
| 22. | 5.03E-12. |
| 23. | 4.91E-12. |
| 24. | 4.80E-12. |
| 25. | 4.68E-12. |
| 26. | 4.57E-12. |
| 27. | 4.45E-12. |
| 28. | 4.33E-12. |
| 29. | 4.21E-12. |
| 30. | 4.09E-12. |
| 31. | 3.97E-12. |
| 32. | 5.97E-12. |
| 33. | 6.12E-12. |
| 34. | 6.26E-12. |
| 35. | 6.41E-12. |
| 36. | 6.55E-12. |
| 37. | 6.69E-12. |
| 38. | 6.84E-12. |
| 39. | 6.98E-12. |
| 40. | 7.12E-12. |
| 41. | 7.26E-12. |
| 42. | 7.40E-12. |
| 43. | 7.55E-12. |
| 44. | 7.69E-12. |
| 45. | 7.83E-12. |
| 46. | 7.97E-12. |
| 47. | 8.10E-12. |
| 48. | 1.10E-11. |
| 49. | 1.08E-11 |
| 50. | 1.06E-11. |
| 51. | 1.04E-11. |
| 52. | 1.02E-11 |
| 53. | 1.00E-11 |
| 54. | 9.84E-12. |
| 55. | 9.65E-12. |
| 56. | 9.46E-12. |
| 57. | 9.26E-12. |
| 58. | 9.07E-12. |
| 59. | 8.88E-12. |
| 60. | 8.69E-12. |
| 61. | 8.49E-12. |
| 62. | 8.30E-12. |
| 63. | 8.10E-12. |