This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何计算电容 TIM 值?

Guru**** 2587655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1408596/cc2340r5-how-to-calculate-the-cap-tim-value

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

在 swra640中、我们提供了一个表格来查找电容阵列增量值和测量的电容器偏置值:

在哪里可以找到 CC2340的类似表? Q1和 Q2值只能在 SmartRF Studio 8中为正值、与 CC26xx 不同。

此致、

沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、沭阳

    您是正确的、CC2340的有效设置与表中列出的其他器件的值不同。 对于 CC2340Rxx、确定合适电容器值的最简单方法是使用 SmartRF Studio。 通过监控频谱分析仪上的 CW 输出并调整电容器值、直到频率处于所需值、可以确定适当的电容器设置。

    BR、

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、杰克、

    有相应的公式或表吗? 至少我们可以知道哪些数字代表正偏移、哪些数字代表负偏移?

    客户尝试从0一直到最大数量、没有找到良好的偏移值、有这个表格将改善客户体验并避免混淆、我强烈建议在我们的文档中使用它。

    BR、

    沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、沭阳

    客户没有找到合适的价值、这是非常令人惊讶的。 它们距离目标频率有多远? 他们在使用什么晶体? 目标负载电容是多少? 晶体布局是什么样的? 他们是否进行了原理图审阅? 您需要提出许多问题来帮助调试问题。  

    我没有来自量产器件的任何数据、但这里是从 Pre-RTM 器件测得的数据、范围约为2.5pF 至11pF、涵盖我们支持的48MHz 晶体负载电容范围、绝对值可能已发生变化、但我希望范围保持不变、如果他们已经尝试所有这些设置并失败、我仍然不知道这有何帮助:

    代码 电容的区域
    0 2.57E-12.
    1. 2.66E-12.
    2. 2.76E-12.
    3. 2.85E-12.
    4. 2.95E-12.
    5. 3.04E-12.
    6. 3.14E-12.
    7. 3.23E-12.
    8. 3.33E-12.
    9. 3.42E-12.
    10. 3.51E-12.
    11. 3.61E-12.
    12. 3.70E-12.
    13. 3.79E-12.
    14. 3.88E-12.
    15. 3.97E-12.
    16. 5.72E-12.
    17. 5.60E-12.
    18. 5.49E-12.
    19. 5.37E-12.
    20. 5.26E-12.
    21. 5.15E-12.
    22. 5.03E-12.
    23. 4.91E-12.
    24. 4.80E-12.
    25. 4.68E-12.
    26. 4.57E-12.
    27. 4.45E-12.
    28. 4.33E-12.
    29. 4.21E-12.
    30. 4.09E-12.
    31. 3.97E-12.
    32. 5.97E-12.
    33. 6.12E-12.
    34. 6.26E-12.
    35. 6.41E-12.
    36. 6.55E-12.
    37. 6.69E-12.
    38. 6.84E-12.
    39. 6.98E-12.
    40. 7.12E-12.
    41. 7.26E-12.
    42. 7.40E-12.
    43. 7.55E-12.
    44. 7.69E-12.
    45. 7.83E-12.
    46. 7.97E-12.
    47. 8.10E-12.
    48. 1.10E-11.
    49. 1.08E-11
    50. 1.06E-11.
    51. 1.04E-11.
    52. 1.02E-11
    53. 1.00E-11
    54. 9.84E-12.
    55. 9.65E-12.
    56. 9.46E-12.
    57. 9.26E-12.
    58. 9.07E-12.
    59. 8.88E-12.
    60. 8.69E-12.
    61. 8.49E-12.
    62. 8.30E-12.
    63. 8.10E-12.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、杰克、

    感谢您提供的数据。 通过微调 Q1和 Q2值可以解决该问题、事实证明客户未尝试所有值、尽管他们告诉我...

    不过、我认为当您尝试调整客户电路板时、这样的表仍然会对客户有很大帮助。CC26x2的硬件设计文档非常有用且经常使用、如果我们有适用于 CC2340平台的硬件设计文档、那就太好了。

    此致、

    沭阳县