主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
到目前为止、我已经批量生产了180块电路板、发现有20块左右的器件具有高待机电流、正常待机电流约为20uA、而高电流范围为30-100+uA。
问题可能是什么?
该程序在外设模式下运行、广播间隔为1s、该程序根据 basic_ble 进行修改。
如果我为具有高待机电流的电路板更换芯片、它将可以正常工作。
我不确定是芯片问题还是程序问题。
怀疑程序,大多数是正常的。
怀疑芯片出问题、TI 的芯片故障率这么高?
向 TI 官方技术支持寻求帮助。