This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5待机电流问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1408547/cc2340r5-cc2340r5-standby-current-problem

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

到目前为止、我已经批量生产了180块电路板、发现有20块左右的器件具有高待机电流、正常待机电流约为20uA、而高电流范围为30-100+uA。

问题可能是什么?

该程序在外设模式下运行、广播间隔为1s、该程序根据 basic_ble 进行修改。

如果我为具有高待机电流的电路板更换芯片、它将可以正常工作。

我不确定是芯片问题还是程序问题。

怀疑程序,大多数是正常的。

怀疑芯片出问题、TI 的芯片故障率这么高?

向 TI 官方技术支持寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 是否已使用 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS?对您的设计进行了审查我将进入硬件团队、了解他们对可能发生的情况的看法。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我怀疑引脚配置可能存在问题。 输入悬空会导致电流消耗过大。 对于 CC2340Rxx 器件、我知道 SWDIO 和 SWDCK 引脚存在问题。 它们在内部连接到调试电路并始终作为输入、因此应作为输出驱动或使用上拉或下拉电阻器配置为 IN 输入。 在 SWDIO/SWDCK 的情况下、这些引脚的 IOC 寄存器的默认复位值将分别施加一个上拉电阻器到 SWDIO 和一个下拉电阻器。 使用 SysConfig 时、当前版本的 SDK 会重置这些值并禁用拉取。 通过在 SysConfig 中配置这两个引脚并选择"Do not Configure"选项、您可以确保不覆盖默认值:

    请尝试此操作、然后查看是否解决了过多功耗问题。

    将在 SDK 的未来版本中解决此配置问题

    此致、

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 待机电流都在配置后标准化、如您所述。