This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:LP-CC2651R3SIPA 的加载失败

Guru**** 2583585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, LP-CC2651R3SIPA, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1408830/cc2651r3sipa-load-failed-for-lp-cc2651r3sipa

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他部件:, UNIFLASH

工具与软件:

你好  

我在代码文件循环中发现 CC2651R3SIPA 的电路板的下图错误。

电路板上未发生错误(LP-CC2651R3SIPA)

原因是什么?  

此致

Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我发现 UniFlash 的相同错误.

    [错误] Cortex_M4_0:文件加载程序:存储器写入失败:状态0x0106:地址0x0处的验证问题

    此致

    Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiro、

    我希望你做得好。 当您打开 UniFlash 会话时、您是否能够读取存储器/器件信息? 我们可能需要先对器件进行整体擦除、然后对其进行编程。  

    我们的团队是否已经审查了您器件的 PCB?  

    谢谢!
    Alex F