工具与软件:
-
无法连接、手机报告错误0x3e。
CC2642广播正常,使用 nrf 连接到 CC2642,您可以看到扫描回复,但启动连接后,手机报告错误0x3e, CC2642连接事件不是,一旦这个问题发生,多部手机的更换无法连接,只能关机恢复. 出现问题后、设备无法再连接、请帮助分享、如何优化。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
无法连接、手机报告错误0x3e。
CC2642广播正常,使用 nrf 连接到 CC2642,您可以看到扫描回复,但启动连接后,手机报告错误0x3e, CC2642连接事件不是,一旦这个问题发生,多部手机的更换无法连接,只能关机恢复. 出现问题后、设备无法再连接、请帮助分享、如何优化。谢谢!
您好、Wang:
感谢您的咨询。
我想问您使用的 SDK 版本是什么、以及您是否还使用开箱即用示例作为参考吗? 根据您所提到的内容、CC2642正在正确广播、且在连接时它会失败(错误0x3e)。 您能否提供更多有关该错误的信息? 如果使用的是 nrf connect 应用程序、请查看中央/电话应用程序端的这意味着什么。 在互联网上观察一下、这个错误可能是:ble_hci_CONN_failed_to_be_established、您如何配置外设? 它以前是否工作过?
BR、
David。
您好、Wang:
您是否在定制电路板上运行该模块? 您能否尝试在 TI Launchpad 上重现问题?
此外、您能否使用 SimpleLink Connect 移动应用程序进行试用? 培训材料: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devtools=LP-EM-CC2340R5&node=A__Af6ue7WVKTMCYaoKZ-dN.g__SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX__gsUPh5j__LATEST
我还建议使用另一个器件(如配置为中央器件的 TI Launchpad)并尝试连接。 我想排除应用方面的问题。 如果您也可以尝试使用其他手机、那可能会有所帮助。
BR、
David。
David、您好!
我 无法在定制电路板上运行、我曾尝试过重现但未能、因此即使我在 TI Launchpad 中运行程序、也不能重复这个问题。
当我遇到这个问题,我试图连接多个手机,结果是相同的.
下次遇到此问题时、我将尝试使用 SimpleLink Connect 移动应用程序和 TI Launchpad 进行连接。
最后,是这个硬件相关或软件相关,我在哪里开始分析或尝试优化.
因为一旦出现这个问题,它将总是会导致客户无法连接,这有很大的影响.
谢谢!
您好、Wang:
我明白了。 我建议尝试重现并使用 BLE 日志功能 来检索您认为重要的信息、例如连接返回状态(来自 GapInit_connect ()等函数、可能的状态返回:Success、bleNotReady、bleInvalidRange、bleMemAllocError、bleAlreadyInQueedMode)、这可以让我们进一步了解外设在一段时间后连接失败的原因。
BR、
David。