This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:无法连接、手机报告错误0x3e

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1405376/cc2642r-unable-to-connect-the-mobile-phone-reported-an-error-0x3e

器件型号:CC2642R

工具与软件:

  • 无法连接、手机报告错误0x3e。

    CC2642广播正常,使用 nrf 连接到 CC2642,您可以看到扫描回复,但启动连接后,手机报告错误0x3e, CC2642连接事件不是,一旦这个问题发生,多部手机的更换无法连接,只能关机恢复. 出现问题后、设备无法再连接、请帮助分享、如何优化。

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    感谢您的咨询。

    我想问您使用的 SDK 版本是什么、以及您是否还使用开箱即用示例作为参考吗? 根据您所提到的内容、CC2642正在正确广播、且在连接时它会失败(错误0x3e)。 您能否提供更多有关该错误的信息? 如果使用的是 nrf connect 应用程序、请查看中央/电话应用程序端的这意味着什么。 在互联网上观察一下、这个错误可能是:ble_hci_CONN_failed_to_be_established、您如何配置外设? 它以前是否工作过?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的答复。

    SDK 版本较旧,版本:4.30,项目问题,更新到最新版本不方便.

    这种现象偶尔发生、当手机的蓝牙连接错误时、使用 nrf 连接检查错误代码是否为0x3e。

    我希望您能帮我解决这个问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    您是否在定制电路板上运行该模块? 您能否尝试在 TI Launchpad 上重现问题?

    此外、您能否使用 SimpleLink Connect 移动应用程序进行试用? 培训材料: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devtools=LP-EM-CC2340R5&node=A__Af6ue7WVKTMCYaoKZ-dN.g__SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX__gsUPh5j__LATEST

    我还建议使用另一个器件(如配置为中央器件的 TI Launchpad)并尝试连接。 我想排除应用方面的问题。 如果您也可以尝试使用其他手机、那可能会有所帮助。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我 无法在定制电路板上运行、我曾尝试过重现但未能、因此即使我在 TI Launchpad 中运行程序、也不能重复这个问题。

    当我遇到这个问题,我试图连接多个手机,结果是相同的.

    下次遇到此问题时、我将尝试使用 SimpleLink Connect 移动应用程序和 TI Launchpad 进行连接。

    最后,是这个硬件相关或软件相关,我在哪里开始分析或尝试优化.

    因为一旦出现这个问题,它将总是会导致客户无法连接,这有很大的影响.

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    很抱歉这么晚才回复。 我离开办公室了。

    只是为了澄清一下、这个问题在任何时候都无法重现、并且您尚未尝试使用 SimpleLink Connect 应用和 TI Launchpad jet? 能否提供有关此问题如何重现(射频噪声环境、长时间广播后等)的详细情况?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    这个问题的复发可能性很低,我最近尝试过很多方法,但它没有重复。 这个问题不会出现在长时间广播后,至少必须有一个连接在前十分钟,我目前没有必要的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    我明白了。 我建议尝试重现并使用 BLE 日志功能 来检索您认为重要的信息、例如连接返回状态(来自 GapInit_connect ()等函数、可能的状态返回:Success、bleNotReady、bleInvalidRange、bleMemAllocError、bleAlreadyInQueedMode)、这可以让我们进一步了解外设在一段时间后连接失败的原因。

    BR、

    David。