This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:配置 GPO 时的功耗

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1405338/cc2340r5-power-consumption-on-configuring-a-gpo

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

我正在优化 CC23xx 的功耗。 我有一个 GPIO 中断检测线程、它使用板载按钮作为中断。 我希望在发生某个事件后在该引脚上启用中断。

我发现、在 GPIO 上启用中断之前、使用 ET 工具测得的功耗非常高、大约为1.78 mA、而不是常规0.0022mA。  

GPIO_setCallback (CONFIG_GPIO_tamp_BTN、TamperButtonPressed);
GPIO_enableInt (CONFIG_GPIO_TAMP_BTN);

我使用旗标解决了我的用例问题。 不过、我认为这不会影响功耗。 请帮我弄清楚我遗漏的内容。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rupesh:  

    感谢您的咨询。  

    当您使用 Energy Trace 测量 CC23xx launchpad (假设这是您正在使用的内容)的功耗时、您是否从 LED 上取出跳线? 这对功耗有影响。 我们也有相关指南 如何优化 CC23xx 器件的电源。  

    此致

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我处理好了。 我也遵循了指南、这就是如何将电流消耗降低至0.0022mA 的方法。

    只是当中断未启用时、消耗更多。 一旦在一个事件后被启用、电流消耗在运行期间下降  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rupesh:

    您能否在按下中断之前和之后提供 Energytrace 屏幕截图? 您是否将按钮用于其他用途? 您能否设置不同于"无"(PD)的拉动模式。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    很抱歉耽误你的时间、

    该按钮不用于任何其他用途、并且已在 PULL 模式下配置为 None

    ET 图 未启用 GPIO 中断。

       

    ET 图 使能 启动防篡改线程后中断 GPIO。

       

    当前尚未开始广播。

    谢谢、此致、

    Rupesh Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也尝试了下拉模式下的按钮、结果是相同的