This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:通过 Litepoint IQxel 进行射频测试

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1406616/cc2640r2f-rf-test-via-litepoint-iqxel

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我们将使用 TI CC2640R2F EVM 来验证用于测试射频性能的测试环境。

Sheiding Box 和 Litepoint IQxel 也准备好进行测试。

我们使用 SMART-RF Studio 来控制 CC2640R2F 以 通过以下 pic 发送 BLE 1M 数据包:

(Smart RF studio7的版本: 2.31.0)

但 IQXEL 显示这在以下领域是经典的:数据包数据速率:

请帮助说明为什么该字段"数据包数据速率"未显示 BLE 1M。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:  

    取消选中选项白化后、 字段 Packet Data Rate 确实显示 BLE。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    很抱歉这么晚才回复。 我离开办公室了。

    我可以问问题的最新状态是什么吗? 您是否根据上一篇文章解决了该问题?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们注意到、需要取消选中"Whitening"才能在 SmartRFStudio 中显示载波频率漂移。

    PS:红色矩形中的复选框为 "Whitening"

    请帮助 检查什么是白化以及它为什么影响数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    白化会在传输前修改 RF 数据包标头中的数据和负载。 接收数据包的器件还应具有发送器用于对数据进行异或运算的相同模式、以便重新计算原始数据包。

    BR、

    David。