主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具与软件:
SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02
硬件:LP-EM-CC2340R5 LaunchPad
UniFlash 8.7.0
我导入 nvsinternal 工程、并尝试按如下方式启用"Arm Hex Utility"、因为没有创建十六进制文件。

然后 使用 UniFlash 8.7.0将 hex 文件下载到 Launchpad 中

但它不能运行、当我下载其他 hex 文件、时、会出现如下错误:连接到目标时出错:(错误-261 @ 0x0)从 XDS110接收到无效响应。 (仿真软件包9.12.0.00150)。
似乎芯片错误、XDS110无法连接。 我`m 它不与我的`m 上的任何其他软件一起使用。并且我确信 LaunchPad 可以在下载 nvsinternal hex 文件之前成功工作。
我试图把它和其他 软件连接起来 ,但它不起作用,软件不能识别芯片。



我应该怎么做才能重新激活芯片或使我的 LaunchPad 能够重新工作?