This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:在`nvsinternal hex 后它无法连接到芯片、无法再次下载

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1413462/cc2340r5-it-can-t-connect-to-chip-after-download-nvsinternal-hex-can-not-download-again

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02

硬件:LP-EM-CC2340R5 LaunchPad

UniFlash 8.7.0

我导入 nvsinternal 工程、并尝试按如下方式启用"Arm Hex Utility"、因为没有创建十六进制文件。

然后 使用 UniFlash 8.7.0将 hex 文件下载到 Launchpad 中

但它不能运行、当我下载其他 hex 文件、时、会出现如下错误:连接到目标时出错:(错误-261 @ 0x0)从 XDS110接收到无效响应。 (仿真软件包9.12.0.00150)。

似乎芯片错误、XDS110无法连接。 我`m 它不与我的`m 上的任何其他软件一起使用。并且我确信 LaunchPad 可以在下载 nvsinternal hex 文件之前成功工作。

我试图把它和其他 软件连接起来 ,但它不起作用,软件不能识别芯片。

我应该怎么做才能重新激活芯片或使我的 LaunchPad 能够重新工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。  

    器件似乎无法工作-此器件没有恢复路径。 当使用不正确的 hexfile (或发生一些更改的 hexfile)时、可能会发生这种情况。 CCS 和 UniFlash 的最新版本可以防止这种情况发生。  

    此致、