This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-ULPSENSE:SCS 上的模拟光传感器示例

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1415318/boostxl-ulpsense-analog-light-sensor-example-on-scs

器件型号:BOOSTXL-ULPSENSE
主题中讨论的其他器件:LP-CC2652R7

工具与软件:

大家好、团队成员:  

   在"ULPSENSE"SCS 示例中、我有一个问题。

现在我正在尝试运行此示例、但它在开头提供了一条警告:

板功能"BP:Light Snesor / Potmeter"未连接到此板上目标芯片的 I/O 引脚。

该消息建议了一种权变措施 、即将 ADC 光跳线替换为接线至引脚25、然后将 模拟光传感器输出映射到 DIOS 27。

我已   使用跳线将照明 ADC 选择引脚连接到引脚25、并将输出映射到 DIOS 27、如中所述。

但是、我得到了 一个非常奇怪的输出:

 

在这个图形中、我使用了移动闪光灯、然后尝试用手降低传感器的  亮度、但看不到太多变化。

这种信号是典型信号吗? 这可能是设置问题吗?

提前感谢您。

此致、

Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmad、您好!

    我认为线路设置正确。

    在 Launchpad 侧、您可以尝试重新添加完整跳线阵列吗? 此图片仅显示已连接2个设备。
    此外、正在使用什么 LaunchPad?

    您能尝试一下陶瓷电容器的示例吗? 这可能会确认这是否是 光传感器上的硬件问题。

    您是否也可以在仅限2.4GHz 的 Launchpad (例如 LP-CC2652R7)上试用?

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    感谢您的答复。

     我要使用的板是 LPXL-CC1352P1。 我按照应用手册 采用 CC13x2/CC26x2的超低功耗感应应用(修订版 B)中的建议移除了跳线

    我再次添加了跳线 、它似乎可以正常工作。 谢谢!

    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    感谢您的更新。

    是的、如果您需要查看 SCS 上的 GUI、则应连接跳线。 实际上、即使移除了跳线、器件读取的实际值也可能是正确的、但由于需要连接跳线、GUI 未显示这些值。

    如果需要测量功耗、则应移除这些跳线。 理想情况下只连接电源和接地。

    谢谢!
    Toby