Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件:LP-CC2652R7
工具与软件:
大家好、团队成员:
在"ULPSENSE"SCS 示例中、我有一个问题。
现在我正在尝试运行此示例、但它在开头提供了一条警告:
板功能"BP:Light Snesor / Potmeter"未连接到此板上目标芯片的 I/O 引脚。
该消息建议了一种权变措施 、即将 ADC 光跳线替换为接线至引脚25、然后将 模拟光传感器输出映射到 DIOS 27。
我已 使用跳线将照明 ADC 选择引脚连接到引脚25、并将输出映射到 DIOS 27、如中所述。

但是、我得到了 一个非常奇怪的输出:

在这个图形中、我使用了移动闪光灯、然后尝试用手降低传感器的 亮度、但看不到太多变化。
这种信号是典型信号吗? 这可能是设置问题吗?
提前感谢您。
此致、
Ahmad