This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:将控制器置于 Power_SHUTDOWN 后未被 I/O 引脚唤醒

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1415019/cc2340r2-controller-is-not-waking-up-by-i-o-pin-after-putting-it-to-the-power_shutdown

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

工具与软件:

我将针对 Data_stream 示例项目使用 CC2340R2并采用最新 SDK simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02、我要在控制器变为低电平时使用 I/O 引脚将其置于 power_shutdown ()模式。

我的要求是在同一引脚变为高电平时唤醒控制器。

1.是否可以使用相同的引脚将其置于 POWER_SHUTDOWN 模式和唤醒状态?

2.为什么在向任何 IO 引脚提供低/高信号时、控制器不会被唤醒?

上面的屏幕截图是 PowerLPF3_releaseLatches ()的代码段;  

但仍然无法正常工作。 请指定我需要进行哪些更改、或者是否有任何驱动程序需要使用 I/O 引脚将控制器从关断状态唤醒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要在 CC2340R5进入关断状态后将其唤醒、必须至少配置一个 WAKEUP 引脚。 我建议参考 SDK 中包含的 gpioshutdown 示例、因为该示例准确展示了如何将器件置于 SHUTDOWN 状态以及如何配置 WAKEUP 引脚(以及唤醒后所需的后处理)。

    此致、

    1月