请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R2 主题中讨论的其他器件: CC2340R5
工具与软件:
我将针对 Data_stream 示例项目使用 CC2340R2并采用最新 SDK simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02、我要在控制器变为低电平时使用 I/O 引脚将其置于 power_shutdown ()模式。
我的要求是在同一引脚变为高电平时唤醒控制器。
1.是否可以使用相同的引脚将其置于 POWER_SHUTDOWN 模式和唤醒状态?
2.为什么在向任何 IO 引脚提供低/高信号时、控制器不会被唤醒?

上面的屏幕截图是 PowerLPF3_releaseLatches ()的代码段;
但仍然无法正常工作。 请指定我需要进行哪些更改、或者是否有任何驱动程序需要使用 I/O 引脚将控制器从关断状态唤醒