主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好!
目前、我正在从事 basic_ble_oad_onchip 多角色配置文件项目和 basic_ble 中央 配置文件项目。
1.在 basic_ble 中央 配置文件项目中实施了一种关断模式,能够达到120nA 到150nA 的电流。
2.但在 basic_ble_oad_onchip 多角色 配置文件项目中、我们实施了与 basic_ble 中央 配置文件项目相同的关断模式、并且我们只得到了100uA 以上的电流。
[注:外围设备 角色广播将在用户请求时通过唯一按钮启动、直到设备充当核心角色]
这里我附加了一个用于进入关断模式的实现
.
void Low_Power()
{
/************************Disable Peripherals*********************************************************************/
GPIO_disableInt(LED);
GPIO_clearInt(BUTTON1);
GPIO_clearInt(BUTTON2);
GPIO_clearInt(BUTTON3);
/**********************************************GPIO PIN Enable interrupts *******************************************************/
GPIO_setConfig(BUTTON1, GPIO_CFG_IN_NOPULL | GPIO_CFG_SHUTDOWN_WAKE_LOW);
GPIO_setConfig(BUTTON2, GPIO_CFG_IN_NOPULL | GPIO_CFG_SHUTDOWN_WAKE_LOW);
GPIO_setConfig(BUTTON3, GPIO_CFG_IN_NOPULL | GPIO_CFG_SHUTDOWN_WAKE_LOW);
int_fast16_t Status = PowerCC23X0_notify(PowerLPF3_ENTERING_SHUTDOWN);
if(Status == Power_SOK)
{
UART2_close(uart) ;
Power_shutdown(0,0);
}
else
{
UART2_write(uart,"\nFAIL",5, 0);
}
}
SDK 版本:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02
CCS 版本:CCS 12.7.1
我想知道为什么 OAD 曲线会消耗如此多的电流、以及我们如何进行优化以实现 120到150nA 的电流。
谢谢!
Vignesh。