主题中讨论的其他器件:CC2541、 SysConfig
工具与软件:
你好
我´m 根据设置为 Central 的基本 BLE 工程(在 syscfg 文件中)开发一个应用、并´m 使用 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02中提供的示例。
我从 CC2541出来是因为它不能同时接受3个以上的连接、如 本主题中所示
SDK 中的默认基本 BLE 工程将 MAX_NUM_BLE_CONns 设置为1
当我将其更改为8、这是我要有效的目标时、链接器失败、并显示以下消息:
错误[Lp015]:段放置失败:[0x2000'0460-0x2000'8fff]中的过量内容
我可以在不发生此链接器故障的情况下设置的 MAX_NUM_BLE_CONNS 为7。
我还需要一个。 如何改进内存管理以处理至少8个(甚至更多)连接?
感谢您发送编修