This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651R3SIPA:USER##39;s Launch Pad 上的应用程序将仅与 CCS 一起运行。 仅在5 VDC 的情况下、LaunchPad 无法运行

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1419063/lp-cc2651r3sipa-user-s-application-on-launch-pad-will-only-run-with-ccs-launch-pad-will-no-run-with-only-5-vdc

器件型号:LP-CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件:CC2651R3SIPA

工具与软件:

我在 SimpleLink CC2651R3SIPA Launch Pad 上开发了自己的应用。  完成项目并使用 CCS 成功运行后、我试着关断、断开 CCS 系统并仅用5V VDC (没有 CCS)供电、然后查看运行情况。  不走运、尝试了很多之后、我又购买了另一个 LaunchPad 板并 将我的程序加载到 CCS 中、然后再试一次、方法是断电、断开 CCS 并只需5VDC 即可重新供电、这个 LaunchPad 可以正常工作。   

3个月后、我回到这个 LaunchPad、它仍然在5VDC 下运行我的应用、没有 CCS。  然后、我使用 CCS 为 LaunchPad 上电并 进行更多更改/改进、它可以很好地与 CCS 配合使用。  我会断电、断开 CCS 连接、仅以5VDC 为 LaunchPad 供电(不使用 CCS)、并且不会运行程序。   我可以使用这个 LaunchPad 返回到 CCS、并且我的程序/应用程序仍然可以工作。   

应用基本上是3个传感器的 I2C、一对开关输入、蓝牙广播和 LED 输出。   我可以检查什么? 是否有从 CCS 断电的序列?  如何检查是否存在启动映像管理器问题?   

谢谢!

吉姆