Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件:CC2651R3SIPA
工具与软件:
我在 SimpleLink CC2651R3SIPA Launch Pad 上开发了自己的应用。 完成项目并使用 CCS 成功运行后、我试着关断、断开 CCS 系统并仅用5V VDC (没有 CCS)供电、然后查看运行情况。 不走运、尝试了很多之后、我又购买了另一个 LaunchPad 板并 将我的程序加载到 CCS 中、然后再试一次、方法是断电、断开 CCS 并只需5VDC 即可重新供电、这个 LaunchPad 可以正常工作。
3个月后、我回到这个 LaunchPad、它仍然在5VDC 下运行我的应用、没有 CCS。 然后、我使用 CCS 为 LaunchPad 上电并 进行更多更改/改进、它可以很好地与 CCS 配合使用。 我会断电、断开 CCS 连接、仅以5VDC 为 LaunchPad 供电(不使用 CCS)、并且不会运行程序。 我可以使用这个 LaunchPad 返回到 CCS、并且我的程序/应用程序仍然可以工作。
应用基本上是3个传感器的 I2C、一对开关输入、蓝牙广播和 LED 输出。 我可以检查什么? 是否有从 CCS 断电的序列? 如何检查是否存在启动映像管理器问题?
谢谢!
吉姆