This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CW 和调制载波之间的功率变化

Guru**** 2350720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1416734/cc2652r-power-variation-between-cw-and-modulated-carrier

器件型号:CC2652R

工具与软件:

客户报告说、调制载波的功率是否预计比 CW 音调更低?

根据客户:


我们使用具有已知 TX 功率的 CC2652R 中的 CW 音调、然后将 CC2652R 设置为中央器件、并使用低发射功耗 DUT (外设)从 CC2652R 执行扫描请求。 当我们从 CC2652R 测量发射功率时、它看起来比 CW 音调低3dB。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想先问一下这是一个 proprf 还是 BLE (或其他)项目? 在 SmartRF Studio 7上、我使用 CW 调制/未调制进行了快速测试、并获得了相同的 RSSI (-32dBm)

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户:


    我们使用 SDK 03_40_00_02中的 BLE hosttest 应用程序。

    我们使用 CW 输出来测量发射功率。 然后、我们将 CC2652R 配置为中央设备、确保在测试设置中可以使用单独的外围设备(具有已知功率级别)。

    因此、当我们在 CC2652R 中执行主动扫描时、我们可以在频谱分析仪中看到发射功率、因此我们可以看到 CW 音调和信令模式下的发射功率差异。 请参阅我们设置的以下图像。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的澄清! 我已经就此问题通知了一位 BLE 专家、他们应该很快就会联系到您。  

    谢谢!
    Alex f

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    您能否提供您正在使用的 HCI 命令的步骤? 您使用什么作为主机?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们说:


    我们正在发送01 01 FC 01 0E 以将无线电功率设置为+5 dBm。


    对于您的第二个问题、我想如果您在本线程前面阅读过、他们将使用'2652作为"主机"。  您能帮助解决这个困惑吗?

    谢谢、-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BLE 使用 GFSK 调制方案、因此我希望调制/非调制都是相同的。 你也可以根据第一篇文章中的 Alex 结果看到这一点。 是否可以使用 Smart RF Studio 运行此测试

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony Vaughan。

    我们能否安排与客户会面进行讨论?  我认为我们此时无法有效地进行通信。

    谢谢!

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在内部与您联系。

    BR、

    David。