This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5天线源匹配网络查询

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1420817/cc2340r5-cc2340r5-antenna-source-matching-network-query

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

你好

CC2340R5中关于天线部分、建议使用源匹配天线网络。 建议将 CC2340R5的输出电阻仅与50欧姆匹配、或者它也用作滤波器。

CC2340R5是否也有内部滤波器?

供您参考的 PFA 图片。  

谢谢。此致

Rifa S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rifa,

    CC2340R5需要一个我们的参考设计使用的外部滤波器。 如屏幕截图所示、此筛选器由 L33、C33和 C34组成。

    该滤波器减少了 PA 输出的谐波含量、并与阻抗的50Ω 密切匹配。

    由于天线阻抗可能存在很大的可变性、具体取决于其设计之外的其他因素、因此还需要一个匹配网络。 可能影响天线性能和阻抗的因素包括基板材料的变化、引线和铜厚度容差、产品外壳、与电源、连接器等其他元件的接近程度 这就是为什么我们提供参考设计和应用手册、例如 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项(SWRA640) 以及 天线选择指南(SWRA161)

    希望这对您有所帮助、

    Rafael