This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F 待机电流消耗(Simple_Peripheral)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1420225/cc2640r2f-cc2640r2f-standby-current-consumption-simple_peripheral

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

我正在使用 CC2640r2f LAUNCHXL 、并运行 Simpleperipheral 示例项目、同时关闭 UART (Display_Print)、但保持广播 已启用。 5秒后(处于待机模式时)的电流消耗为70uA。 数据表中显示该值应为1.1uA。 有什么想法吗? 我应该怎么做才能将电流降至1.1uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。

    您能介绍一下运行功率测量的方式吗?
    在其他情况中、您能否确认您正在使用功率分析仪、确保调试接口已关闭等?  
    如果可能、请提供显示器件功耗的电源布线。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cl é ment、

    感谢您的回答。 关于功率测量、我取出所有跳线、将电源跳线放置在"外部电源"处、然后使用2节 AA 电池(与我拥有的可测量电流阱的 AVO 表串联)从3V3和 GND 为电路板供电。 我已经进行了相同的操作来测量 MCU 处于关断模式时的电流消耗、并且能够测量0.1uA (如数据表所述)。

    我想知道、我在待机模式下测量的70uA (而不是1uA)是否是因为 MCU 仍在广播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    待机电流不稳定、与关断电流不同。 因此、万用表无法测量待机电流。 您需要使用直流功率分析仪 来查看电流波形。  

    但是、如果您能够测量0.1uA 的关断电流、则意味着您已将硬件配置为低功耗。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Markel、  

    感谢您的答复。 我在该链接"">CC13xx 和 CC26xx 电流消耗(修订版 D)"中查看了 TI 文件www.ti.com/.../swra478d.pdf 、发现 AVG 电流为880nA、RMS (测量的平均电流)为72.901uA。 您也可以在下面的 pic 中看到该电路。 再次感谢你。


    此致、
    Uthman