Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
工具与软件:
e2e.ti.com/.../Crash-test-failure-analysis-report-for-Bluetooth-IC-_2800_CC2340R5_2900_.docx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
工具与软件:
e2e.ti.com/.../Crash-test-failure-analysis-report-for-Bluetooth-IC-_2800_CC2340R5_2900_.docx
在本例中、提供了更多详细信息。 纽扣电池系统在两个 MCU 之间共享、因此电源系统在 CC2340R5和另一个 MCU 之间共享、并且两个处理器之间有 GPIO 连接和 UART 连接。 因此、请注意本线程中提到的测试、包括将评估 PCBA 连接到电路中并连接其他可能连接的线路。
我们怀疑 MCU 通过一些 GPIO 引脚进行幻象供电、两个 MCU 的复杂上电序列会导致32.768kHz 时钟不稳定或数据表中未涵盖的某些其他指标未保持不变的情况、此时电源(纽扣电池)已连接并快速断开、然后在多次测试中快速重新连接(如100次)。
因此、使用评估卡进行测试不是只使用评估卡进行。
话虽如此、您能建议我们在 MCU_boot 或固件的应用程序部分中修改任何可能的内容吗、我们很乐意尝试它。 此外、您是否可以建议在 VDD 或1.8VDC 连接上进行验证、以确定是否存在可能导致该问题的上电或断电压摆率等问题? 从我们的角度来看、在使用台式电源和10欧姆串联电阻移除/替换纽扣电池电源75次尝试后、我们的应用还没有到广播点。