This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:电源反复通电时、蓝牙 IC 出现崩溃

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1424225/cc2340r5-when-repeatedly-powered-on-by-the-power-supply-the-bluetooth-ic-appears-to-crash

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

 e2e.ti.com/.../Crash-test-failure-analysis-report-for-Bluetooth-IC-_2800_CC2340R5_2900_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 您能否共享您使用的 SDK 版本? 此行为是在自定义映像中看到的还是在未经修改的示例工程中可见?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自定义映像会发生这种情况、因为 SDK 是由第三方开发的、目前还不清楚 SDK 版本、但想知道 此问题一般是由软件或外部硬件引起的吗?  对于我们应重点关注哪些器件(软件或硬件详细信息)、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还假设您正在使用定制电路板(不是 TI - Launchpad)。 我建议首先使用 CC2340R5的 TI 评估板来尝试重现问题。 如果可以、则可以认为这是软件问题、如果不是、则我将重点介绍硬件。 我还建议要求 TI 修改电路板。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我们曾尝试使用 TI 评估板进行测试、但问题也出现了。 在这种情况下、我们应该重点关注哪些细节? 以便我们可以发送给工程师进行验证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中、提供了更多详细信息。 纽扣电池系统在两个 MCU 之间共享、因此电源系统在 CC2340R5和另一个 MCU 之间共享、并且两个处理器之间有 GPIO 连接和 UART 连接。 因此、请注意本线程中提到的测试、包括将评估 PCBA 连接到电路中并连接其他可能连接的线路。  

    我们怀疑 MCU 通过一些 GPIO 引脚进行幻象供电、两个 MCU 的复杂上电序列会导致32.768kHz 时钟不稳定或数据表中未涵盖的某些其他指标未保持不变的情况、此时电源(纽扣电池)已连接并快速断开、然后在多次测试中快速重新连接(如100次)。

    因此、使用评估卡进行测试不是只使用评估卡进行。

    话虽如此、您能建议我们在 MCU_boot 或固件的应用程序部分中修改任何可能的内容吗、我们很乐意尝试它。 此外、您是否可以建议在 VDD 或1.8VDC 连接上进行验证、以确定是否存在可能导致该问题的上电或断电压摆率等问题? 从我们的角度来看、在使用台式电源和10欧姆串联电阻移除/替换纽扣电池电源75次尝试后、我们的应用还没有到广播点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    感谢您提供的额外信息。 我不完全理解的是第三方开发的 SW 映像的含义(假设它不是 TI 的 SDK 是正确的吗?)、您是否此处提到了引导加载程序(MCUBoot)? 此外、您能否分享您的连接图以更好地了解您的设置、即另一个 MCU、它是 CC23xx 还是仅用作 BLE 收发器而主机是另一个 MCU?

    BR、

    David。