This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:LAUNCHXL-CC1352R1 + LPSTK-CC1352

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, ENERGYTRACE, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1427238/launchxl-cc1352r1-launchxl-cc1352r1-lpstk-cc1352

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:LPSTK-CC1352RENERGYTRACECC1352R

工具与软件:

您好! 我使用的是 LAUNCHXL-CC1352R Launchpad、通过 JTAG 电缆连接到 LPSTK-CC1352R Sensortag。

我正在尝试使用 EnergyTrace 来捕获 Sensortag 的能耗和电流消耗、但 EnergyTrace 图表中未显示任何数据。

我已经移除 Launchpad 上的所有跳线并将 Launchpad 的 RX/TX 引脚连接到 Sensortag 的 RX/TX 引脚。 Sensortag 由2节 AAA 电池供电。

连接是否不正确? 如果是、那么 EnergyTrace 使用什么正确的接线设置来正确地从 Sensortag 采集数据?

下面是 Advanced Settings 下的 EnergyTrace 设置以及 EnergyTrace 图表的屏幕截图。