Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, ENERGYTRACE, CC1352R
主题中讨论的其他器件:LPSTK-CC1352R、 ENERGYTRACE、 CC1352R
工具与软件:
您好! 我使用的是 LAUNCHXL-CC1352R Launchpad、通过 JTAG 电缆连接到 LPSTK-CC1352R Sensortag。
我正在尝试使用 EnergyTrace 来捕获 Sensortag 的能耗和电流消耗、但 EnergyTrace 图表中未显示任何数据。
我已经移除 Launchpad 上的所有跳线并将 Launchpad 的 RX/TX 引脚连接到 Sensortag 的 RX/TX 引脚。 Sensortag 由2节 AAA 电池供电。
连接是否不正确? 如果是、那么 EnergyTrace 使用什么正确的接线设置来正确地从 Sensortag 采集数据?
下面是 Advanced Settings 下的 EnergyTrace 设置以及 EnergyTrace 图表的屏幕截图。