This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:CC2642和 RSSI 的带外阻断

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1422100/cc2642r-q1-out-of-band-blocking-of-cc2642-and-rssi

器件型号:CC2642R-Q1
Thread 中讨论的其他器件:CC2640

工具与软件:

您好!  

1.能否详细说明 带外阻塞的参数?  

例如、如果注入1.3~2GHz、低于10dBm、的强干扰器信号、这是否意味着没有任何影响? 所需的信号灵敏度降至-67dBm?  

2.为什么干扰器会影响 RSSI 读数? (约+40dB)

BR. Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin、

    1.带外阻断规范详细说明了设备在不干扰通信的情况下能够承受的功率级别。 因此从您提供的表格中可以看出、对于30MHz 到2000MHz、如果干扰源存在并保持在-10dBm 以下、则通信应该不会出现降级。

    2.如果存在较大的带外干扰信号,会增加 CC 接收器的噪底,干扰通信。 尤其是在接收到的信号接近本底噪声时。  

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    是以阻塞信号的所需信号和噪声之和的强度来测量 RSSI。 为什么在添加1.3GHz~2GHz 之间的阻塞信号时、我的测试的 RSSI 降低了约8dBm?

    2.是否有任何详细说明 RSSI 的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin、

    1.您能提供测试的详细信息吗?  

    A.您正在使用 Smart RF Studio?

    B.所需的信号是调制的还是未调制的?

    C.音调是 CW 还是发送数据包?

    D.阻塞信号的功率级别是多少?

    E.阻塞信号的带宽是多少?

    f.不存在阻塞信号时、所需信号的 RSSI 值是多少?

    g.您使用的是1M 还是2M PHY

    2.我知道没有提供 RSSI 计算方法详细信息的文档。  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    非常感谢您的跟进。  

    ?? ? 应该是客户报告的这种现象。 我会直接跟他说。  

    BR. Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew、Albin、

    a.未使用 Smart RF Studio。 CC2640由客户的软件在 Rx 中设置。

    B.有用信号由 CMW500调制和传输。其天线放置在靠近 DUT 的8cm 处。 它可以通过移动电话(例如 LightBlue)中的应用收到。

    c.

    D. 阻塞信号由大约1m 的喇叭天线发送到 DUT。  我在 GM 的 EMC 标准中看到的是 70V/m

    e.我在 GM 的 EMC 标准中看到阻塞正弦为" CW、脉冲调制(PM)脉冲重复率(PRR)=217Hz、脉冲持续时间(PD)= 0.57ms "

    f. CMW500被置于 DUT 附近、RSSI 约为-17dBm、通常没有阻塞信号。

    g.使用1M phy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fantw、

    感谢您提供的信息、我将需要与我团队中的一些专家讨论此问题并与您联系。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fantw、

     在考虑 喇叭天线增益之前、这是否意味着阻塞信号约为+40dBm? 您的喇叭天线的增益是多少?  当干扰存在时通信是否中断、或者 RSSI 值较低是唯一的问题吗? 听起来您正在使射频前端过度饱和、并会影响 RSSI 计算的准确性。 在远离器件1m 处发送40dBm 信号时、将导致带外干扰源远高于干扰频带的数据表中要求的-10dBm 限制。  超过此限值可能会降低通信性能、并可能导致您观察到的异常行为。  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。 由于 DUT 仅接收所需的信号并将 RSSI 发送到上部测试仪、因此通信中没有错误或可能没有通信。 如果是因为输入功率大于-10dBm、除了在射频前端添加滤波器外、有没有其他措施可做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fantw、

    是的、降低 CC 器件接收到的干扰信号的信号电平是可用于降低这些影响的唯一措施。 在 CC 器件周围添加额外的滤波和添加金属屏蔽是实现这一点的2种主要方法。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我们如何解释干扰信号大于-10dBm 时、RSSI 将如何减少。 您是否会检查我的想法是否符合事实? 在我看来、当 干扰信号变大时、LNA 将在非线性区工作、输出增加2rd 和三次谐波、这使得 AGC 降低了 LNA 的增益、所以有用信号的功率降低。 LNA 之后是否有一个用于滤除谐波的低通滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fantw、

    我认为、您关于输入器对 LNA 的影响、将其驱动到非线性区域并影响其增益的假设可能是正确的。 我可以就此主题与设计组进行核实、但他们的响应可能会延迟。   

    此致、

    Andrew