Other Parts Discussed in Thread: CC2640
Thread 中讨论的其他器件:CC2640
工具与软件:
您好!
1.能否详细说明 带外阻塞的参数?
例如、如果注入1.3~2GHz、低于10dBm、的强干扰器信号、这是否意味着没有任何影响? 所需的信号灵敏度降至-67dBm?

2.为什么干扰器会影响 RSSI 读数? (约+40dB)
BR. Albin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2640
工具与软件:
您好!
1.能否详细说明 带外阻塞的参数?
例如、如果注入1.3~2GHz、低于10dBm、的强干扰器信号、这是否意味着没有任何影响? 所需的信号灵敏度降至-67dBm?

2.为什么干扰器会影响 RSSI 读数? (约+40dB)
BR. Albin
Albin、
1.您能提供测试的详细信息吗?
A.您正在使用 Smart RF Studio?
B.所需的信号是调制的还是未调制的?
C.音调是 CW 还是发送数据包?
D.阻塞信号的功率级别是多少?
E.阻塞信号的带宽是多少?
f.不存在阻塞信号时、所需信号的 RSSI 值是多少?
g.您使用的是1M 还是2M PHY
2.我知道没有提供 RSSI 计算方法详细信息的文档。
Andrew
尊敬的 Andrew、Albin、
a.未使用 Smart RF Studio。 CC2640由客户的软件在 Rx 中设置。
B.有用信号由 CMW500调制和传输。其天线放置在靠近 DUT 的8cm 处。 它可以通过移动电话(例如 LightBlue)中的应用收到。
c.
D. 阻塞信号由大约1m 的喇叭天线发送到 DUT。 我在 GM 的 EMC 标准中看到的是 70V/m
e.我在 GM 的 EMC 标准中看到阻塞正弦为" CW、脉冲调制(PM)脉冲重复率(PRR)=217Hz、脉冲持续时间(PD)= 0.57ms "
f. CMW500被置于 DUT 附近、RSSI 约为-17dBm、通常没有阻塞信号。
g.使用1M phy。
Fantw、
在考虑 喇叭天线增益之前、这是否意味着阻塞信号约为+40dBm? 您的喇叭天线的增益是多少? 当干扰存在时通信是否中断、或者 RSSI 值较低是唯一的问题吗? 听起来您正在使射频前端过度饱和、并会影响 RSSI 计算的准确性。 在远离器件1m 处发送40dBm 信号时、将导致带外干扰源远高于干扰频带的数据表中要求的-10dBm 限制。 超过此限值可能会降低通信性能、并可能导致您观察到的异常行为。
Andrew