This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:广播有效载荷数据255字节

Guru**** 2930600 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1410299/cc2640r2f-advertising-payload-data-255-bytes

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具与软件:

您好!

我对 CC2640R2F 的蓝牙广播有疑问

您能解释一下有效载荷中的蓝牙广播传统和扩展(广播通道 PDU)吗?

AdvData (0 - 254字节)

2.以上图片是否正确?

3.下图(AdvA 6八位字节)是否是蓝牙的 MAC 地址?

谢谢!

Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    感谢您的咨询。

    蓝牙5将扩展广播作为其新特性之一引入。 关于有效载荷大小、可以通过无线发送的广播数据量已从31字节扩展到1650字节。 但是、这是指主机广播数据的总量 碎片整理之前 (不应超过1650个八位位组)。 因此、如果在扩展广播或扫描 PDU 中发送的广播或扫描响应数据数量加上扩展标头长度、AdvMode 和扩展标头超过最大广播通道 PDU 有效载荷255个八位字节、则链路层将对主机广播数据进行分段。 有关更多信息、我建议查看 蓝牙核心规范版本5.2的主机广播数据部分([Vol 6]、B 部分、第2.3.4.9节)

    请让我们继续讨论当前主题上的广播扩展。 我看到这里出现了另一个类似的问题(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1410304/cc2640r2f-advertising-extension-not-254-bytes)。 谢谢!

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    让我逐点清楚地解释一下。

    1.根据您给出的答案、  

    广播扩展是对旧广播31字节的扩展。 因此、AdvData 255字节通过扩展广播传统(AdvA 6字节+旧31字节+扩展218字节= 255字节)、以防广播多达255字节

    我理解对吧?

    AdvA 6字节是否是蓝牙的 MAC 地址?

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    1. 是、有效载荷(AdvData)总共为255个八位位组。
    2. 是的、前6个字节表示广播器的 BLE 地址(AdvA)、其余字节为广播数据(AdvData)。  

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    如果我 想减小 扩展标头的大小
     我可以在哪里修复它? 你有什么例子吗?

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    扩展标头的长度取决于选择的外设角色类型(定向广播、定向广播、可连接广播等)。 该过程由堆栈处理、不能在应用程序级别进行配置。 话虽如此、扩展标头具有最大值的情况很少(通常约为6到20个字节)。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    我恰好尝试将广播的扩展大小增加为229个字节。 结果可以通告。

    那么、我有一个关于我上次回答的问题的问题、您确认了答案。

    请 看下面的图片

    为什么将 PAYLOAD (advData)与旧广播31字节和地址数据6字节相加会多于255字节?

    2.or advData 传统不与有效载荷255字节的扩展求和。 那么、advData 的模式是否如下图所示?

    请  图片

    来源于 www.bluetooth.com/.../

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    抱歉、我可能在提到"有效载荷(AdvData)"时产生了混淆。 AdvData 可高达255、我假设已经增加到229。 我可以要求提供此图片的来源吗? 我认为这可以帮助我更好地了解问题的来龙去脉。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请点击以下链接

    https://www.bluetooth.com/blog/exploring-bluetooth5-whats-new-in-advertising/

    规范部分找到  2.3.4. 通用扩展广播有效载荷格式

    www.bluetooth.com/.../link-layer-specification.html

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    我认为我们的无线电控制层文档有助于正确地阐明这一点。 您可以在以下位置的 SDK 文件夹中找到该软件: /docs/rcl/html/advertiser_handler.html.

    如果扩展标头为0且 AdvData 为0、则扩展广播有效载荷可以短至1字节(仅使用扩展标头- 6位文件和 AdvMode - 2位)。 它可以高达1字节(来自扩展标头和 AdvMode)+扩展标头(大约6 - 25字节)+ AdvData (定义为其余有效载荷=大约255 - 1 - 25)。

    希望这对您有所帮助。

    BR、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。 它可以帮助我理解我的问题。

    我希望单个广播和多个广播。  它有何不同?

    现在我使用移动设备查看数据监听器。 它只能获得数据遗留、但扩展无法获得数据。

    您是否有获取数据扩展的方法?

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    您是否配置了辅助 PHY? 尝试将其设置为2M PHY。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    现在、我使用 TI 配置的默认值

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    据我所知、电话不支持编码 PHY。 我建议将辅助 PHY (指_LONG_RANGE_的 PHY)修改为2M PHY。 另一方面、您可以使用低功耗蓝牙监听器来查看编码的 phy 无线电日志。

    BR、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    尝试设置主要和次要物理后遵循建议。 我可以检测扩展广播。

    请帮助我确认数据扩展标头25个字节

     (来自扩展标头和 AdvMode)+扩展标头(大约6 - 25字节)+ AdvData (定义为其余有效载荷=大约255 - 1 - 25)。

      

    如果我发现低功耗蓝牙监听器有问题。 我无法使用此程序进行支票广告。

    请点击以下链接

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1411741/cc2640r2f-smart-rf-sniffer-agent-can-not-detect-devices/5413369?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A494327#5413369

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    很高兴听到您可以检测扩展广播。 您是否能够使用 CC2650或 CC26X2R1捕获数据包?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我只有电路板 CC2640R2F

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    我想我们需要一个蓝牙监听器来与广播日志进行确认。 另一种方法是在 AdvData 字段中设置最大数据量、然后计算其余数据:255 - 1 - Size (AdvData)= Extended Header。

    如果您查看先前的文档: 在/docs/rcl/html/advertiser_handler.html 中,您会看到这些值 分别由 setAdvExtBuffer()和 setAuxAdvBuffer()函数中的 ADV_EXT_HDR_LEN 和 AUX_ADV_HDR_LEN 定义,但这些只是函数和定义的示例。 实际上、堆栈会定义/计算这些值并与无线电控制层共享这些值。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的推荐。

    我想、如果项目示例简单串行套接字服务器默认代码不修改任何内容、 您应了解分组数据扩展标头。

    那么、您能介绍一下项目示例的数据包数据监听器(扩展标头)吗?

    你说的

    如果您查看先前的文档: /docs/rcl/html/advertiser_handler.html、

    我在 SDK 中找不到链接

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    为了确保我们具有相同的工程配置(例如 Adv configuration 和 SDK 版本)、您是否要在此附加您正在使用的简单串行插槽的.hex 文件、以便我能够了解监听器? 仅当您没有任何机密/专有信息不能在本项目的论坛上披露时、才会这样做。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    默认代码(简单串行套接字服务器)

    使用 SDK 3.30.00.20运行

    请尝试使用简单的代码。 我需要看到扩展广播的标头

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    好的、请允许我明天再测试一下。 但是、如果您尚未修改该项目、它如何与扩展广告配合工作?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    扩展广播显示相同的旧内容。 我专注于我需要知道的扩展标头。

    我的项目我没有修改有关扩展标头的项目。 我仅更改广播数据。

    我将介绍有关扩展标头的简单项目。

    您可以访问下面链接中的 CodeSimple 项目

    https://github.com/TexasInstruments/ble_examples/blob/simplelink_cc2640r2_sdk-3.30/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/ble5apps/simple_serial_socket_server/src app/simple_serial_socket_server.c

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    我在使用您所使用的 SDK 构建示例时遇到了问题、我在我的 PC 设置中可能看到了这一点。 然而,我看了其他的例子,应该类似的行为在广告延伸。 例如、您可以在此处看到、如果 ADV 模式配置为可连接-不可扫描、则扩展标头长度为6字节、而如果 ADV 模式配置为非连接/不可扫描、则扩展标头长度为12字节。 我不希望与您提到的示例有所不同、但如果配置有所不同、可能会有差异。 如果您在构建项目后将您生成的.hex 文件发送给我、我可以运行快速测试以进行完整性检查。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    请参阅随附的日志。 有效载荷设置为239字节、而扩展标头设置为6字节。

    请查看下面的原始数据:

    1. ADV 模式-> 4
    2. 扩展接头长度-> 9
    3. 扩展标题-> 09 C5 3E A0 0E 6C 54 E2 08
    4. ADV 数据->从 E4更改为最后一个 FF。
    5. CRC -> 68 5C 84.

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    数据 PDU 不完整到255字节。 在"ADV Data if Increase data 1 byte"中、我在移动应用(NRF Connect)中看不到扩展广播。

    原因是我看不到来自移动应用程序的扩展广播数据无法检查、或者蓝牙无法设置超过229字节(有效载荷239字节)的广播数据?  

    你说的  

    我可以看到有关扩展标头的代码吗?

    如果是、 请指向扩展标头的位置代码。

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    您能否与我分享一下您在代码中如何增加制造商特定数据? 在这里、如果广播不能正常工作、您就无法添加额外的0xFF 字节?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我按照下图添加了 advData

    在 set#2长距离中添加 Code advData

    //使用远距离参数创建远距离集#2
        GapAdv_params_t advParamLongRange = GAPADV_PARAMS_AE_LONG_RANGE_CONN;

        //创建广播集#2并分配句柄
        Status = GapAdv_create (&SimpleSerialSocketServer_advCB、&advParamLongRange
                    &advHandleLongRange);
        SimpleSerialSocketSERVER_ASSERT (STATUS == SUCCESS);

        //加载由应用静态分配的设置#2的广播数据
        Status = GapAdv_loadByHandle (advHandleLongRange、GAP_ADV_DATA_TYPE_ADV、
                       sizeof (advertData)、advertData);
        SimpleSerialSocketSERVER_ASSERT (STATUS == SUCCESS);

        //为 set #2设置事件屏蔽
        Status = GapAdv_setEventMask (advHandleLongRange
                       GAP_ADV_EVT_MASK_START_AFTER_ENABLE |
                       GAP_ADV_EVT_MASK_END_AFTER_DISABLE |
                       GAP_ADV_EVT_MASK_SET_ENTIFIED);

        //为集#2启用远距离广播
        Status = GapAdv_enable (advHandleLongRange、GAP_ADV_ENABLE_OPTIONS _USE_MAX、0);
        SimpleSerialSocketSERVER_ASSERT (STATUS == SUCCESS);

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    抱歉、这一周人很多。

    您能否分享您的"advertData"? 我不理解图片中的广播数据(230字节)结构。

    我还会在我自己的项目上测试增加有效负载数据。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    静态 uint8_t advertData[]=
     0xE5
     GAP_ADTYPE_MANUFACTURER_SPECIFIC、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、
     0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF、0xFF0xFF、0xFF、0xFF
    };

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    我已将广播数据大小增加到245、并且我发现在传输数据包以及使用蓝牙监听器识别数据包时没有问题。 我使用的是可连接的广播模式。

    extern uint8_t advData1[245];
    
    uint8_t advData1[] =
    {
      0x02,
      GAP_ADTYPE_FLAGS,
      GAP_ADTYPE_FLAGS_BREDR_NOT_SUPPORTED | GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL,
    
      0xE5,
      GAP_ADTYPE_MANUFACTURER_SPECIFIC,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF
    };

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我有一个新的电路板 CC26X2R1。

    您是否可以按照 下面的说明推荐您的监听器

    如何使用搜索链路层数据包?

    我在 e2e.ti 中发布了蓝牙论坛问题。 我得到了答案建议手册一般,但它没有细节需要。

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    我想问您是否要使用监听工具进行搜索? 这取决于您的监听器。

    BR、

    David。