This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:两个评估套件的器件地址相同。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, LP-EM-CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1428275/lp-em-cc2340r5-the-device-addresses-for-both-evaluation-kits-are-identical

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5、、 UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的先生:

我正在使用 SDK"simplelink_cc23xx_sdk_6_41_00_09_eng"中的 datastream 工程。 将相同的固件加载到两个电路板上后、我注意到器件地址相同:"0x806FB01E350D"。 我是否应该调整任何设置以确保每个电路板都具有唯一的 ID?

此致、

Reshmi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    项目是否以任何方式进行了修改? 您提到的 SDK 非常旧、请尝试从最新的8.10 SDK 中刷写未修改的示例、并验证是否出现行为。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在未进行任何修改的情况下使用最新 SDK "simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02"尝试了 datastream 工程、并 获取 BLE 器件地址为"0x0000000000000000"。 如何获取该电路板的唯一 MAC 地址?

    此致、

    Reshmi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshmi:

    您能分享 LaunchPad 的采购时间和采购方式吗? 您能否同时共享 CC2340R5 IC 上的标记与 LP-EM-CC2340R5的修订版?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大约两年前、我们从 TI 授权经销商处购买了此产品。

    IC 上的标记是:CC2340R52 TIX1C8A AGEV G4。 我在下面附上了一个图像供参考。

    此致、

    Reshmi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshmi:

    您能否将电路板连接到计算机并通过 uniflash 读地址0x4E00032C? 之后、您能否为我提供您读取的十六进制字符串?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现地址0x4E00032C 的十六进制字符串是"FFFFFFFF"。 请找到随附的图片以供参考。

    此致、

    Reshmi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshmi:

    感谢您的观看。 我相信、这意味着您使用的是预发布板、可能会解释空白地址。 我本来应该会看到如下所示的类似值:

    请联系您的 TI 现场代表、他们将帮助您尽快获得更换产品。 请为他们提供此 E2E 主题、以防他们需要与我联系。

    此致、

    1月