This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:CCS 中 syscfg 引导加载程序可能出现渲染错误。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1429209/launchxl-cc26x2r1-potential-rendering-error-of-syscfg-bootloader-in-ccs

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具与软件:

尊敬的团队:

我注意到、CCFG 中的引导加载程序设置的 syscfg 中可能存在渲染错误。

器件: LAUNCHXL-CC26X2R1

SDK: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17

SysCfg 工具:1.20.0

CCS 版本:12.7.1.00001  

项目: basic_ble_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang

请按照以下步骤重现问题:

  1. 在 CCS 中打开 basic_ble.syscfg
  2. 取消选中器件配置中的"Enable Bootloader"。  与引导加载程序相关的配置将消失。
  3. 保存更改并关闭 basic_ble.syscfg 窗口。
  4. 双击工程中的 basic_ble.syscfg 文件、然后重新打开 syscfg 窗口。
  5. 在"Device Configuration"中导航、"Bootloader Backdoor DIO"将再次显示。

下图有助于理解。

因此、您能否帮助检查此问题是否存在潜在风险? 有必要解决这个问题吗?

谢谢。

BR、

Connor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Connor、

    我希望你做得好。 我可以重新创建您的问题、但我还检查了生成的文件、尽管显示"DIO 13"未包含在生成的文件中、但这可能是 GUI 错误。 SYSCFG 将自动生成正确的文件、错误似乎不存在! (请注意、TI 位于 ti-device_config.c 中。)   

    对比

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    谢谢。

    我同意你的观点。

    BR、

    Connor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Connor、

    我创建了一个内部 TT 来跟踪此问题、感谢您帮助确定此 UI 问题。

    谢谢!
    Alex F