This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:一个 ADC 上可以分配多少个不同的电压?

Guru**** 2347300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1425417/cc2340r5-how-many-different-voltages-can-be-divided-on-one-adc

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们 计划使用 CC2340的外部 ADC 输入端口连接多个 按键、因此我们想知道在一个 ADC 上可以划分多少个不同的电压。 您能帮助确认这一点吗?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    以下是数据表中的 ADC 引脚分配:

    根据所选的封装和您的其他系统要求、您最多可以有12个通道。

    BR、

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    16引脚是否可用于电压收集? 我们需要采集0至3.3V 范围内的电压。 另外、手册中的 ADC 与 HPADC 有何区别? 基准电压包含在26PIN 和0PIN 手册中。 这两个引脚是否需要连接? 16引脚进行 ADC 电压采集

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shao、您好!

    我很抱歉,但我有问题解释你的意思16PIN,26PIN,0PIN.

    进行计算

    • 有12个编号为0至11的输入通道
    • RKP 封装上的引脚16 可路由到 ADC 的通道10
    • RKP 封装上的引脚33支持使用外部基准  

    您可使用内部基准、因此不需要外部基准。

    我不确定 ADC 与 HPADC 所说的是什么意思。 CC2340R5只有一个 ADC。 可能文档的不同版本中使用了不同的命名规则? 在任何情况下、当前技术参考手册和数据表仅需参阅 ADC。

    BR、

    周杰