This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:RHB 封装上应放置10uF 电容在哪里? VDDR 引脚1? 或 VDDR 引脚#27?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1437732/cc2340r5-q1-where-should-we-place-10uf-at-rhb-package-vddr-pin-1-or-vddr-pin-27

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

您好!

在 EVM 原理图中、我假设使用 L1和 C105来满足数据表第17页的要求" 7.4注意(2) VDDR 电压轨上需要一个10uH 和10uF 负载电容器。 它们应靠近直流/直流输出引脚放置。" 这对我们来说不是问题。

我们要检查的10 μ F 电容器放置位于数据表第18页、 "7.5注意(1)建议在 VDDR 引脚上使用10 µF 电容器。" 另外、我们应该在 RHB 封装上将这个10uF 的封装放在哪里? VDDR 引脚1还是 VDDR 引脚27?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    如第7.4节的注2所述、使用直流/直流输出时、需要包含一个10uH 电感器和一个10uF 电容器。

      "7.4注意(2)在 VDDR 电压轨上需要一个10uH 和10uF 负载电容器。 它们应靠近直流/直流输出引脚放置。"

    如果在设计中实现了此配置、则无需在设计中加入其他10uF 电容器。 但是、建议在 VDDR 引脚1和27附近放置一个0.1uF 电容器(每个引脚一个电容器)。

    只有当设计中使用 GLDO 时、第7.5节才适用 、而不是直流/直流稳压器。 在此配置中、设计人员只需包含一个10uF 电容器、并且根据数据表表表6-1中引脚27的说明、该电容器应放置在 VDDR 引脚27附近。  

    此致、

    Andrew