This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:使用配对模式时、输入传递代码视图将闪光、但没有足够时间输入任何内容。

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1441561/cc2340r5-with-pairing-mode-input-pass-code-view-flash-away-don-t-have-enough-time-to-input-anything

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

我使用的是 SDK8.10、并通过 sample data_stream 进行了修改。 电话端使用 SimpleLink Connect 应用。

现在我想使用代码配对、并按以下所示修改了 syscfg。

在运行时、将"配对模式"设置为"启动配对请求"、通过简单链接连接尝试将其连接、密码输入窗口将闪烁、没有足够的时间输入密码。

 带连接和发现功能的简单链路连接环路显示(运行时 显示"Wait for a pairing request")上的状态没有该环路显示。

这里有一个链接我记录行为,不知道你是否可以打开它,我粘贴两个图像。
wx2.qq.com/.../webwxgetvideo

哪个事件或消息 触发连接和发现、哪个触发器传递代码窗口显示和隐藏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导致此问题的原因是我将连接超时更改为一个较小的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听到您能够解决问题、并感谢您发布解决方案! 我现在将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请随时打开新的 E2E 主题、我们很乐意提供帮助!

    此致、

    1月