This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:电流消耗异常

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2340R5, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1442351/cc2340r5-abnormal-current-draw

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我在使用 CC2340R52E0RKPR 进行设计时遇到一些问题。

我的设计原理图非常接近于演示板 LP-EM-CC2340R5原理图。 下图是我的设计 V3电源和直流/直流原理图:

在我的 V3上使用电流表、在所有 CC2340R5模式下、我可以看到在大约1ms 内、8到10 mA 的奇怪电流峰值。 这些峰值的周期为475ms。 请参见下图:


我的理解是、这是由直流/直流电荷的两个电感器 C119和 C114造成的。 当我删除一个时、475ms 周期会减小。 是否可以正常运行 CC2340R5?

因为这些峰值会增加我的平均消费、所以我想让它们消失或减少。 原因是什么?我应该怎么做? 是否需要调整直流/直流组件?

我已尝试遵循本手册、但未做任何更改:

https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_lowpower_f3_sdk/7.40.00.64/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x/optimization-power-cc23xx.html

谢谢!

此致、

Titouan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Titouan:

    当您运行此测试时、器件处于什么状态?

    在我看来、它似乎每475ms 广播一次、根据您的输出功率、如果您采用总时间的加权平均值(以时间作为权重)、则每475ms 出现1ms 的10mA 尖峰似乎是合理的。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bun、

    感谢您的回答。 当我运行此测试时、器件处于待机  状态、但可以在器件的每个状态下每475ms 看到相同的峰值。

    它不是每475ms 广播一次,我用频谱分析仪验证了它。

    我的应用使用小电池供电、需要低功耗。 下图显示了电流消耗放大图、左侧峰值是每475ms 一次的10 mA 峰值。

    此致、

    Titouan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Titouan:

    如果器件处于待机状态且没有发生 BLE 事件、则这些是 直流/直流转换器固有的再充电脉冲。 您可以移除其中一个10uF 电容器、因为我们的参考设计仅需要1、并查看您对性能是否满意。

    如果您需要移除这两个10uF 电容、则需要更高的直流/直流纹波电流和更多频率再充电脉冲。 我预计这里的总体电流消耗将会增加。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bun、

    好的、谢谢、这就是我想的。

    我认为可以优化直流/直流转换器的电感和电容值、对吧?

    我认为我还可以使用 GLDO 优化功耗。 当器件处于待机模式时是否可以选择/使用 GLDO、而当器件有 BLE 事件时是否可以选择/使用 DCDC? 我是否能够在 GLDO 和直流/直流稳压器之间动态选择?

    此致、

    Titouan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Titouan:

    不能在直流/直流和 GLDO 之间切换、除非重新写入驱动程序代码以提供支持、并且无论 GLDO 或直流/直流稳压器如何、这些再充电脉冲仍然存在

    此致、

    按钮