工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我在使用 CC2340R52E0RKPR 进行设计时遇到一些问题。
我的设计原理图非常接近于演示板 LP-EM-CC2340R5原理图。 下图是我的设计 V3电源和直流/直流原理图:

在我的 V3上使用电流表、在所有 CC2340R5模式下、我可以看到在大约1ms 内、8到10 mA 的奇怪电流峰值。 这些峰值的周期为475ms。 请参见下图:

我的理解是、这是由直流/直流电荷的两个电感器 C119和 C114造成的。 当我删除一个时、475ms 周期会减小。 是否可以正常运行 CC2340R5?
因为这些峰值会增加我的平均消费、所以我想让它们消失或减少。 原因是什么?我应该怎么做? 是否需要调整直流/直流组件?
我已尝试遵循本手册、但未做任何更改:
谢谢!
此致、
Titouan