This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:关于 HSM 处理、回调与 STATUS_RESOURCE_UNALABLED 之间的关系

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1441371/cc2745p10-q1-regarding-hsm-processing-the-relationship-between-callbacks-and-status_resource_unavailable

器件型号:CC2745P10-Q1

工具与软件:

如表1或表2_1所示、哪一种行为是正确的? 或者两者都可能不正确?
在 CC2745上、如果任务 B 使用 HSM 进行加密并且任务 A 发送加密请求:
・如果是表1、任务 A 将接收 STATUS_RESOURCE_UNALABLED。 任务 B 完成后、将自动处理任务 A、并返回加密结果。
・或者、如表2_1所示、任务 A 接收 STATUS_resource_unavailable 并必须向 HSM 重新发送加密请求。

如果表2_1正确:
・任务是否需要向 HSM 发送重复的加密请求(如表2_2所示)?
・μ s、或者 HSM 是否会提供如表2_3所示的"HSM 完成响应"来通知它已经可以处理新的请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于节假日、在获得此问题的答案时会出现一些延迟。 团队恢复工作后、我将提供更新信息。

    感谢您的耐心。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在假期的耐心等待。

    [报价 userid="631839" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1441371/cc2745p10-q1-regarding-hsm-processing-the-relationship-between-callbacks-and-status_resource_unavailable "]
    如果表2_1正确:
    ・任务是否需要向 HSM 发送重复的加密请求(如表2_2中所示)?[/QUOT]

    是的。 任务 A 需要向 HSM 发送重复的加密请求。 遗憾的是、我们无法 对  HSM 执行 ping 操作来知道它是否已经在执行某些操作。 因此、任务 A 需要发送重复的请求、直到成功完成。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima Behmanesh:
    非常感谢。
    您的解释清晰而透彻。
    它似乎遵循表2_2中概述的行为。
    我期待您的持续支持。
    此致、
    ????